This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于 LMX2594散热器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1258850/lmx2594-about-lmx2594-spuers

器件型号:LMX2594

您好、TI!

我当前正在使用 PLLattinnum 仿真工具来预测 LMX2594的杂散行为。 通过此工具、我们可以知道以下类型的虚假行为:

1. FPD_pluse  

2. FPD_ 泄漏

3.智能大厦系统

4.初级析因

5.分运费

6. MASH_Linear  

7. MASH_Nolinear  

8. fvco% fpd

9. Fvco% osc

10.输出百分比 osc

目前、我可以通过工具预测大多数尖峰、但仍然有一些尖峰、我不知道如何计算预测、

例如:

Prim 发散、我可以通过使用 PLLaltinnum sim 的提示计算 FPD% Fden 来预测这些杂散是这种情况的偶数或奇次谐波、

然而

根据 PLLaltinnum 仿真的提示、计算辅助方法的 FPD% Fden、但仿真数据与实际仿真数据不对应。 为什么?

我举一个例子。 我想获取 fout=4851.1、fpd=200MHz、osc=100MHz、fden=1000、如图1中所示

     图1

通过工具提示、我知道 Prim Factor=FVCO% Fden=9702.2% 1000=200kHz。

模拟结果显示,初级阶乘为200kHz ,其较高的谐波是正确的。( 图2

          图2

通过工具提示、我可以知道 subfactor=FVCO% Fden=9702.2% 1000=200kHz、

然而,模拟结果显示子阶乘为100kHz 及其高次谐波,这与工具计算出的方法不一致。(图3)

       图3

 我尝试过其他频率、由 Primer 阶乘计算出的结果与仿真结果一致。 然而、由子析因计算出的结果和仿真结果并不一致。 请告诉我子析因的正确计算方法。 我需要通过计算预测这些杂散、然后使用其他方法来消除或减少它们。
祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具实际上显示为"FPD/FDEN 的子倍数。   在这种情况下、FPD = 200 MHz、FDEN = 1000、因此 FPD/FDEN = 200kHz。   但子多重是什么。  我在 deanbanerjeepll.com 的一本书中对此进行了讨论。  在本例中、简化的分母为1000、可被2整除、但不能被3整除、并且您正在使用三阶调制器。  子倍数为2。  因此、次分数杂散应在200kHz/2 = 100kHz 乘法下。

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      Dean、非常感谢您的及时回应。 我还有一个问题需要您的帮助。

    我需要11.5GHZ~13.5GHZ。 在 LMX2594的调试过程中、FPD=200MHz、OSC=100MHz、由于几个整数的夸张、IBS 是不可避免的。  不过、我们在10kHz 步频跳频、发现许多频率点都具有分数杂散噪声。 我试图通过修改 PLL 环路带宽或减少有可能使相位噪声恶化的 ICP 来减少一些杂散噪声的振幅。  是否有其他方法可以解决这些错误!

    此致、
    海水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Dean、您在回复中提到了您在 deanbanerjeepl.com 上的这本书。 我进去,看了看,但有很多类型。 您能告诉我哪一条具体提到了此子多项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第21章、Delta Sigma 分数杂散、提到了这些杂散。

    对于这些杂散、如果通道间距为10 kHz 且 FPD=FPD,则200 MHz 在频率为 11599.99,11611600.01,11799.11800.01,1999.99、01,199、12000.0199,12000.01等时,您将看到强大的杂散能量。 和相对于200kHz 乘数的偏移为10kHz 的通道。

    杂散是分数 PLL 的现实、因此您一定会看到它们。  试错不能代替、对能做的事情也有限制、但可以尝试一些方法、例如使用可编程输入乘法器来移动相位检测器频率、并使用 MASH_ORDER 进行修整。

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      Dean、我看了你的书《PLL 性能、仿真、设计6版》、对 PLL 性能和杂散进行了详细介绍。 您的回答对我非常有用、非常感谢!

      此致
     海水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     Dean、我有一个建议、你可以推广你的书、让大家更加直接地了解 PLL、也可以节省研究更多东西的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihai:

    Dean 正在度假、我们会在他回到办公室时将您的建议转达给他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihai

    我的书在 DeanBanerjeePLL.com

    现在、您只能在 Lulu Press 获取

    它应该会出现在亚马逊中、但可能需要4-8周。

    此致、
    迪安