This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:频谱噪声峰值

Guru**** 2768735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1262522/lmx2820evm-spectrum-noise-peaks

器件型号:LMX2820EVM

您好  

我是否注意到由于馈送 VCO 的板载稳压器而出现的噪声峰值?

我具有宽带宽(~160kHz)

改变环路 bw (较窄)似乎不会对其位于下限以上的水平产生任何影响, 但无法调整到更高的水平。  

有什么建议吗?

谢谢!

此致

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    噪声和峰值在环路带宽范围内、 它们来自输入路径或电源。

    参考时钟是否也 有此问题?

    此外、您的配置不正确。 MULT 已变为红色,这不是有效的设置。 您可以将鼠标悬停在它上面以查看原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  实验室中存在电源问题。