This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:LMK5B33216芯片不响应编程器输入

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1252821/lmk5b33216evm-the-lmk5b33216-chip-does-not-respond-to-the-programmer-input

器件型号:LMK5B33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216USB2ANY

您好!

我们使用该 EVM 生成60Hz 时钟信号。 尽管该模块一直运行良好、但在过去几天内、我们无法再对其进行编程。 我们可以从 PC 到达该电路板(点击 TICS Pro GUI 上的"Identify"(识别)后、USB LED 闪烁)、但 LMK5B33216芯片似乎没有响应垃圾邮件输入、因为它不会从任何 SMA 端口给出任何输出信号。 尝试使用 I2C 接口或 SPI 1不会改变任何事情。 另一种奇怪的行为是、按下 PDN 引脚不会改变器件电流消耗。

您能提供解决该问题的任何建议吗? 提前感谢您。

恩尼奥


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、  

    是否在 PD 专业版的"用户控制"页面下启用了"TIC#"引脚? 否则、PDN 引脚 将下拉、器件将不会处于活动状态。  

    假设这不是问题、您能否 提供以下信息:

    1.电路板设置/跳线配置图片

    2.器件电流消耗  

    3.扫描 I2C 总线并尝试对设备进行编程时从 TICS Pro 获取控制台日志或抓图  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    谢谢你的答复。

    在用户控制下启用 PD、其测试点读数为2.70V。

    1.评估板图片:

    2.电流消耗为50 mA,当#PDN 连接到低电平时,电流消耗不会改变:

    3. TICS Pro 的截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、  

    只是为了确认、VDD 测试点是否靠近测量值为~3.3V 的器件? 50 mA 在12V 时的电流消耗似乎很低。  也可以尝试不同的电源配置、例如为 VIN1提供5V 电压并配置跳线以使用 LDO、或通过外部电源直接提供3.3V 电压。 我还可以在下周早些时候在实验室中将您的设置与可以正常工作的 EVM 进行比较。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    遗憾的是、我们已尝试了全部三种电源配置、但结果完全相同。 VDD 测试点的测量值为3.27V。 从 TICS Pro 扫描 I2C 总线时、返回未找到器件。

    此致、

    恩尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、

    电流非常低、因此 TICS Pro 无法在扫描总线时识别设备。

    当您在 VDD 探测3.27V 电压时、您使用的电源设置是什么? 如果您使用板载 LDO 方法、 请将 电源上的电流限制设置为2A。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    在 VDD 探测3.27V 电压时、我正在使用板载 LDO 稳压器。 我们认为这不是电源配置的问题、更改它不会显著影响电路板的功耗。 使用2A 电流限制时、电源上读取的电流电平不会改变。

    谢谢。

    恩尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、

    我假设您连接到正确的 USB 序列号:"D7D7...500"。 VDD 在3.27V 电压下的读数。VDDO 的读数是多少?

    您的电路板是否在 EVM 底部具有 J42? 如果需要、您可以尝试将外部 USB2ANY 适配器连接到 J42并再次扫描总线吗?

         EVM ->外部 USB2ANY 适配器-> USB -> PC

    按下"Identify"(识别)按钮时、EVM 上的 USB LED 是否闪烁?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    我们曾尝试使用外部微控制器、但均无法到达芯片、包括 SPI 和 I2C 接口。

    恩尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、

    您是否尝试过切换 EVM 上的 PDN 物理引脚? (请不要使用 TICS 专业版#、因为设备未连接到 PD 专业版)。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以尝试保持 PDN 物理引脚为低电平、探测 VDDO 和 VDD、然后在以下条件之后释放 PDN 引脚:

    - VDDO 斜升至3.135V 以上、并且

    - VDD 斜升至2.72V 以上

    如果您看到电流消耗、请让我知道。

    -Riley