This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:具有板载环路滤波器的外部 VCO

Guru**** 2502655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264743/lmx2820evm-external-vco-with-on-board-loop-filter

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

我刚刚完成了 LMX2820的内部 VCO 的认证、并正在寻找使用我们正在使用的外部 VCO 来认证 PLL。

问题是、我不知道如何使用环路滤波器将 VCO 连接到 LMX2820EVM。 我是否需要安装电路板的底部并使用 CPOUT 端子进行连接?

根据 TI 支持、没有与此问题相关的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:  
    没错。 使用 CPout。  
    请参阅 LMX2820EVM 用户指南原理图: https://www.ti.com/lit/ug/snau246a/snau246a.pdf?ts = 1693332194534&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMX2820EVM

    数量将取决于您是使用无源三阶环路滤波器还是使用外部 VCO 的有源环路滤波器。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、内部 VCO 将其设置为 CPOUT >> Loop Filter >> VTUNE。 这是否意味着我无法将 VTune 功能与外部 VCO 结合使用?

    这也意味着我要将 EXTCP 驱动到 VCO 中吗? 则 VCO 将驱动 RFIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VTune 用于内部 VCO。  

    外部 VCO 的输入为 RFin

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真棒这更有意义。

    还有一点。 在电路板底部实现环路滤波器的方法看起来略有不同。 具体而言、滤波器 C2/R2和 C1的接地基准位于 R17后面、如果我填充该基准、接地将短接到 R3/C3滤波器组的输入端。 这是否意味着我无法在电路板的底部使用相同的拓扑? 或者我是否错过了一些东西。 我可以切断 U2-6和 R3LFA 之间的布线来获得我所需的功能。 但这并不理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于无源三阶滤波器、请填充 C1LFA、C2LFA、R2LFA、并为 R17使用0 Ω 电阻连接到 GND。  
    现在 R3LFA 可以是标准三阶滤波器的'R3'、为 R16放置0欧姆。  

    最后也组装 C3LFA。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我遇到的是、通过填充 R16和 R17、您已经将 CPOUT (在 R16上)连接到 GND (在 R17上)。 这在我看来不对。 这样做是否真的正确? 我想同时使用全部3个无源滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPout 不会是 GND。  
    您将具有以下拓扑:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:  
    快速更新。  
    我明白您现在所指的是什么。 我的错...
    正确、您必须切断布线、否则将 CPout 与 GND 短接。  
    该步骤将在底层完成。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来该交替环路适用于有源滤波器。 这个应用手册很有趣。 我肯定会考虑一些东西。 感谢您的帮助 Vicente!

    使用替代拓扑改善 LMX2820射频合成器相位噪声