This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:使用 APPL2合成133.33MHz

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265254/lmk5b33216-synthesizing-a-133-33mhz-using-appl2

器件型号:LMK5B33216

我将尝试使用 LMK5B33216EVM 评估板在输出4、5和6上生成133.33MHz 时钟。 我将使用 BAW 作为其基准的 APLL2。 我将通道分频器设置为21、将 APPL2后分频器设置为2。 计划使用5599.86MHz 的 APLL2频率并将输出除以42以获得133.33MHz。

但是、当我查看通道4的 LVDS 输出时、我得到的频率是138.98MHz、而不是133.33MHz。 这意味着 APLL2运行在138.98 x 42 = 5837.16MHz 而非5599.86MHz。

 我曾尝试使用5600MHz 的 APPL2频率、得到了相同的结果。 我还尝试了使用5866.2的 PLL 频率和除以44。 在这种情况下、我得到132.66MHz 的输出频率、这意味着 PLL 以44x 132.66MHz = 5837.04MHz 而不是5866.2MHz 的速度运行。

馈入 APLL3的所有时钟都正常工作。 以下是我的配置。 我没有使用 DPLL。 如果有人想查看、我还附加了我的 TiCS PRO 配置。

e2e.ti.com/.../LMK5B_5F00_tics_5F00_pro.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    VCO 和分频器的计算是正确的、以获得133.33 MHz。 不过、我看到您的 PLL2 PDF 在2500 MHz PDF 中参考了 VCO3。  VCO1和 VCO2 在125 MHz 处可达到最大 PDF 值。 请更改此设置、然后重新运行 VCO 计算。

    还请检查以下几项内容:

    1.如果您不使用48MHz 板载 TCXO、请确保 XO 的输入为48 MHz

    2.在"状态"页面上,LOS_FDET_XO 和 LOL_PLL2都是低电平吗? LOL_PLL2将确保 VCO2处于激活状态并生成输出

    请告诉我这是否起作用。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Riley。 我做了尝试,在我的帖子之前,它没有帮助。 我最终对芯片进行了软复位、解决了这个问题。 出于某种原因、当我在 GUI 中更改各种输出值时、这些值通过程序执行的寄存器写入在评估板上立即生效。 但是、在您执行软复位(??)之前、PLL 设置不会更改。 这让我在追逐我的尾巴一天半。

    因此、权变措施的操作序列为:

    1. 为评估板加电
    2. 写入所有寄存器(注意:此时 APPL2频率将会错误)
    3. 执行软复位(注意:此时、APPL2将锁定到正确的频率)

    你知道吗? 有更好的方法吗?

    谢谢

    -Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当您更改 PLL 设置时、有必要通过执行"写入所有寄存器"和"软复位芯片"来确保计算出的 VCO 频率和分频器的变化写入器件。

    为器件上电并加载配置后、正确的操作如下:

    -按照这些顺序获得用于目标输出的正确 VCO 和分频器

    -然后执行 "写入所有寄存器"和"软复位芯片"。

    -检查状态以确保 PLL 已锁定。

    -Riley