This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:未使用的 PRIREF+/-、SECREF+/-、EXT_LF (P/N)和 AUXIN 连接

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, LMK6C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266685/cdce62005-unused-priref---secref---ext_lf-p-n-and-auxin-connection

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件: LMK6C

您好!

我需要您的专家建议。

想法是使用此组件作为基本 LVDS 输出 OSC、有3个输出250、50和100MHz

我不能使用引脚43 (AUXIN)、SECREF (3、2)和 PRIREF (45、46)来仅向 TI DSP 6655提供250、50和100MHz 输出?

2.如果不使用 PRIREF,是否应该将这些引脚连接 为未使用的 SECREF?

3.此外、我能否使用 EXT_LF (P/N)(引脚40、41)? 如果否、将它们保持悬空或 PD / PU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  
    我不确定我是否理解您的第一个问题。  
    您需要为器件提供一个输入(ether Aux_in、PRIREF 或 SECREPF)以使 PLL 锁定以参考并生成所需的输出频率。

    您的第二个问题、如果不知道您将使用哪个引脚作为输入、我就无法真正回答。  

    以下是有关 CDCE62005未使用引脚的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva745/snva745.pdf?ts = 1693927359853&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCDCE62005

    正确的端接如何在第4页上找到未使用的输入。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的维森特:

    我计划仅将 AUX_IN 与外部25MHz OSC 配合使用、以便从时钟发生器生成50,100个250MHz 时钟。

    因此、I pu 了 PRIREF 或 SECREPF 的正极引脚并将 PD 用作负极引脚、因为它们未被使用。 AUXOUT 和 PLL_LOCK 悬空。

    如果可以、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    没关系。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何按照下面所示使用4焊盘晶振并将其正确连接到 CLK GEN?

    是否应将1号引脚连接到 AUX_IN、3号引脚连接到 AUX_OUT?

    或者、我是否应该将除#3引脚外的所有引脚连接到 AUX-IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  
    请注意、辅助输入需要单端输入:  

    AUX OUT 不是输入引脚。  

    这是差分 xtal 吗? 什么是 PN?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它很清楚明白、但我不知道晶体如何仅通过单端输入连接到组件、为了接收 AUX_IN 中的晶体输入、它必须是振荡器的输出。

    The Crystal P/N: ECS-250-18-30B-JTN

    在线数据表: https://ecsxtal.com/store/pdf/ecx_53b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以考虑使用 BAW XTAL 振荡器 LMK6C。  

    输出为 SE。  

    我已经附上了数据表。  
    www.ti.com/.../lmk6c.pdf