主题中讨论的其他器件: LMK6C
您好!
我需要您的专家建议。
想法是使用此组件作为基本 LVDS 输出 OSC、有3个输出250、50和100MHz
我不能使用引脚43 (AUXIN)、SECREF (3、2)和 PRIREF (45、46)来仅向 TI DSP 6655提供250、50和100MHz 输出?
2.如果不使用 PRIREF,是否应该将这些引脚连接 为未使用的 SECREF?
3.此外、我能否使用 EXT_LF (P/N)(引脚40、41)? 如果否、将它们保持悬空或 PD / PU?