This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:应用程序问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268472/lmx2572-application-problems

器件型号:LMX2572

大家好、

我的客户正在使用 LMX2572、他们遇到如下问题:

1. 不同模式下 RFoutA 和 RFoutB 的频率范围如下图所示:  

6400MHz,所以 fsysref max= 400MHz(实际上内插器的最大频率是187.5MHz)

2. RFoutB 使用 SysRef 模式有哪些要求? 该软件在我们调试期间按照手册进行配置,并尝试给 SysRefReq 一个提高水平,仍然没有信号输出;  

3、RFoutB 能否持续输出某一频率的信号,连续输出的条件是什么? 例如、输出频率是否可以大于500MHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    最大值 sysref 频率为6400/(4 x 4 x 4)= 100MHz。

    要使用 sysref 或 SYNC、INPIN)忽略= 0。

    如果 RFoutB 未设置为参考频率输出、则其输出频率范围为 fvco / chDIV 到 fvco、与 RFoutA 的范围相同。