This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:回流阶段无法减少所见的空洞

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1267396/cdcdb800-the-reflow-stage-we-cannot-reduces-the-amount-of-voiding-seen

器件型号:CDCDB800

您好、支持团队

关于 CDCDB800回流阶段我们不能减少所看到的空洞量...

目前、我们的 Epad 空洞比为25%

有任何副作用吗?

或者、如果 Epad 空洞比低于50%、则按照 IPC-7093进行操作。 它足够好了吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    我要将您的请求转交给封装专家来回答您的问题。 请期待明天回复。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    封装团队建议、 如果空隙低于30%并均匀分布在散热焊盘上、则应该没问题。 超过此值可能会长期导致可靠性问题。 希望这对您有所帮助

    此致!

    阿西姆