您好!
我们已在项目中使用了 LMX2820、现在我们测试与数据表不同的相位噪声、我们不知道这是否正常、
我们想知道 数据表无法找到的相位噪声容差、存在1-2dBc/Hz 的 差异。
下面的测试结果是我们发送给 TI 的 IQC 的样本和 FA 报告的屏幕截图:

以下是 数据表中的屏幕截图:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhang:
我们使用 E5052B 或 FSWP 进行相位噪声测量。 我们还使用 SMA100B 或 Wenzel OCXO 作为基准时钟。
他们的"失败"率太高,难以令人信服。
合成器供应商无法提供测量容差(或最小 测量时间过长、因此无法在生产环境中测试相位噪声。 此外、相位抖动是随机抖动、您将不时测量不同的相位噪声值。
对于部件间的差异、我认为2dB 到3dB 的差异是很正常的。
您好!
我们将 FA 提交给 TI 和 TI QC 反馈给我们以下数据是正常的、 我比较故障器件(4个单元)比较参考数据、而且一些相位噪声 差超过3dBc/Hz、您能帮助检查这是否正常吗? 谢谢。





以下是相位噪声差:
| 单位 | 费尔 | 相位噪声 | 差异 |
| 参考数据 | 1 kHz | -106.9246 | |
| 10 KHz | -115.0739 | ||
| 100kHz | -119.5364 | ||
| 1MHz | -125.9893 | ||
| 10KMHz | -149.7465 | ||
| 单元1 | |||
| 单元1 | 1 kHz | -106.0241 | 0.9005 |
| 10 KHz | -114.5291 | 0.5448 | |
| 100kHz | -117.8403 | 1.6961 | |
| 1MHz | -125.504 | 0.4853 | |
| 10KMHz | -149.7948 | -0.0483 | |
| 单元2 | |||
| 单元2 | 1 kHz | -105.4098 | 1.5148 |
| 10 KHz | -114.3228 | 0.7511 | |
| 100kHz | -117.8883 | 1.6481 | |
| 1MHz | -125.3389 | 0.6504 | |
| 10KMHz | -148.9521 | 0.7944 | |
| 单元3 | |||
| 单元3 | 1 kHz | -105.8119 | 1.1127 |
| 10 KHz | -114.2852 | 0.7887 | |
| 100kHz | -116.4573 | 3.0791 | |
| 1MHz | 124.6663 | 1.323 | |
| 10KMHz | -149.6288 | 0.1177 | |
| 单元4 | |||
| 单元4 | 1 kHz | -106.7458 | 0.1788 |
| 10 KHz | -114.8421 | 0.2318 | |
| 100kHz | -115.4949 | 4.0415 | |
| 1MHz | 124.4847 | 1.5046 | |
| 10KMHz | -149.5418 | 0.2047 |