This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否仍需要 LMC555去耦电解电容器?

Guru**** 2381490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270739/is-lmc555-decoupling-electrolytic-capacitor-still-required

您好!

我们将在原理图中使用 LMC555CMX/NOPB。

请说明一下、如果我可以使用陶瓷电容器而不是电解电容器、为什么我们需要1uF 的电解电容器?

2.如果两个电容都在0402封装中,实际不能并联使用0.1uF +降压电容(如 C>1uF )。 因此我只能使用一个电容器4.7uF 0402来代替 x2 (0.1uF +降压电容器)? 我对吗?

如果我们在较大的封装中使用降压电容器、例如使用1206代替0402、则实际使用 x2电容器(小电容器和降压电容器)。 在这种情况下、1206封装引脚的电感比0402的电感更高、因此我们需要在并联0402电容器中使用、以实现高频去耦。 但如果降压电容器也在0402中(如4.7uF)-因此、我们不需要并联使用0.1uF。 请观看 Eric Bogatin 在线研讨会。

我对吗?

谢谢!

谢尔盖.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Segej:  

    无需电解去耦电容器。 陶瓷可以使用。 0.1uF 电容器应尽可能靠近器件电源引脚放置。 0.1uF 电容器可处理高频瞬变。 通常将至少1uF 的大容量去耦电容器放置在电路板的电源入口。 我们有一个视频对此进行了更详细的介绍。  

    https://www.youtube.com/watch?v=3rxKZWQk_DY

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris!

    这就是我所期待的!

    Br、

    谢尔盖.