This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, CDCE6214, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276040/cdce6214-cdce6214

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:DS160PT801、、、 LMK5B33216

您好、TI 团队:

我能否  在 PRIREF_P/N (引脚5和6) CDCE6214WRGERQ1上连接100Mhz LVDS 时钟以生成 HCSL 时钟?

PRIREF_P/N (引脚5和6)的 LVDS 电压摆幅为350mVpp 至410mVpp。

谢谢。此致、

Prashanth PAI B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth,

    输入时钟上的摆幅不得低于数据表中差分电压0.4V 的最小值:

    如果满足此标准、则使用100MHz LVDS 时钟不会出现问题-使用 以下时钟收集输入和隔离数据:

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们有带 HCSL 输出的 PLL、我们会把它连接到 Retimer DS160PT801芯片的 REFCLK。

    下面是在我们的主板 FYR 中粘贴了建议的时钟路由的 Query.below。

    1.从 SI5518到 DS160PT801的时钟的时钟传播延迟(PCB)是否会影响性能?

    如果是、我们是否可以 在 DS160PT801中对此进行调优/调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth,

    需要清楚一点的是、您是询问 CDCE6214、 DS160PT801 还是 SI5518?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题与 DS160PT801有关。 我们  的电路板中有 SI5518、想要将 HCSL 时钟从 Si5518连接 到 DS160PT801 RFCLK 输入。下面是个问题

    1. 从 SI5518到 DS160PT801的时钟传播延迟(PCB)是否会影响性能?

    如果是、我们是否可以 在 DS160PT801中调优/调整此延迟?

    谢谢

    Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth,

    如果是这种情况、请为  DS160PT801团队创建一个新的主题。

    此外、请将 LMK5B33216视为 SI5518的合适 TI 替代产品: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk5b33216.pdf?ts = 1696507496972

    谢谢。

    卡德姆