This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:LMK5B12204 DPLL 未锁定

Guru**** 2928540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1271020/lmk5b12204-lmk5b12204-dpll-not-locked

器件型号:LMK5B12204

您好!

我正在使用 TICSPro 生成原始寄存器、然后我通过 SPI 将其加载到芯片中。 这一切似乎运作良好。 我已将 STATUS0_SEL 设置为"DPPL 失锁(LOFL)"。 该参数设置为高电平、这意味着 DPLL 未被锁定。 我粘贴了原理图、以防任何内容掉线。 我似乎无法插入我的 TICSPro 文件。

我能够在 OUT2和 OUT3上输出10MHz 音调、但似乎未锁定到 GPS 1PPS。 如果有任何事情发生错误、我会很感激您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1055.lmk.tcs

    这是.tcs 文件。 很抱歉我没有提前上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢 TCS、我们将检查并提供建议。

    73、
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速查看了您的原理图-我没有看到任何大问题... 但我建议在输出端放置一个33欧姆的串联电阻器作为 LVCMOS 输出的源端接。  然后将分压器靠近 IC 放置。  我想您具有的距离可能不会导致问题。

    ——还有你的锁定问题。  您是否尝试使用1-PPS 默认配置?

    您的输入是否得到验证?

    请注意、应启用1 PPS 相位检测器和验证计时器、所有其他验证均关闭。  输入和 XO 之间的 ppm 误差必须很小、即使是1PPS 相位检测器上的最大63设置也是如此。

    73、
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道从1-PPS 默认配置开始是什么意思。

    但是、我确实读取了寄存器 R14、R167和 R411。

    R14 I 读取以下内容:0xD0。 DPLL 似乎没有从保持事件中退出、因为 DPLL 不会锁定频率或相位。

    当我读取寄存器 R167时、我得到了以下命令:0x00

    当我读取寄存器 R411时、我得到以下信息:0x00

    我不确定如何解释、因为用户编程指南中没有有关这些寄存器的任何信息。

    我发送的 tics 文件是否有任何问题?

    谢谢。

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!  

    1. DPLL 不会锁定、除非基准经过验证(PRIREFVAL_STAT、R411[2])。 设置该位是调试的第一步。如果清除、器件将保持保持保持保持保持保持在保持状态、输出锁定到 XO 输入。
    2. 为了详细说明提摩太的评论与参考价值:

      配置1PPS 输入时、仅可启用1PPS 相位检测器和验证计时器进行基准验证。

      相位检测器通过 PRIREF_PH_VALID_THR 寄存器设置 XO 精度。 计数器的最大值为63。

      如果 XO 超过所需的精度、则将无法检测到1PPS 基准。

        • 方程式:
          • XO 精度[ppm]= PRIREF_PH_VALID_THR / XO 频率[MHz]
        • 示例1:
          • XO = 20 MHz
          • PRIREF_PH_VALID_THR = 63、最大 XO 精度范围
          • 所需的 XO 精度= ± 3.15ppm  
        • 示例2:
          • XO = 12.8 MHz
          • PRIREF_PH_VALID_THR = 63、最大 XO 精度范围
          • 所需的 XO 精度= ± 4.92ppm
          • 我们建议将12.8 MHz XO 输入用于1PPS 应用。

    您的 XO 的精度是多少? 对于基准进行验证、应小于3ppm。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已经在12.8MHz 购买了精度为±2ppm 的新 XO。 它应该在几天后送达。 希望我们能尽快发布最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新的 XO 已经到达。 它是具有±2.5ppm 频率稳定性的12.8MHz。
    https://www.digikey.com/en/products/detail/jauch-quartz/O-12-80-JT32C-A-K-3-3-LF/8107804

    我更改了.tcs 文件、因为我添加了新的 XO: e2e.ti.com/.../3463.lmk.tcs

    I 读取寄存器 R13、R14、R167和 R411以获得以下结果:

    R13:0x1D
    R14:0xC0
    R167:0x2
    R411:0x8

    要回答您的初始问题、请参考设置如下:

    非常感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    请尝试使用此.tcs 文件。 我已经将 OUT2/3设置为10 MHz CMOS。 使用12.8 MHz XO 输入为1-PPS PRIREF 配置 DPLL 设置。

    e2e.ti.com/.../LMK5B12204_5F00_DPLL-LBW_3D00_0.01-Hz_5F00_XO_3D00_12.8-MHz_5F00_PRIREF_3D00_1PPS_5F00_OUT23_3D00_10-MHz_5F00_Oct-3-2023.tcs

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我们在这里的某个地方!

    读取相同的寄存器时、我们有以下内容:
    R13:0x0
    R14:0xC0
    R167:0x1
    R411:0x4

    现在似乎正在验证参考。 但是、我仍然没有获得 R14读取所示的成功锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了提一下。 可将 STATUS_SEL 至 DPLL R Divider 除以2:

    我将这些状态设置为 LED、这些 LED 从高电平切换到低电平。 在变为低电平之前保持高电平一秒钟。 而且、在变为高电平之前保持低电平一秒钟。

    希望这有助于诊断问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!  

    1. 加载.TCS 后、请按"soft-reset"。
    2. 您是否能够将状态引脚路由到示波器上? 如果 DPLL R 和 FB 分频器信号相位对齐、则 DPLL 将被锁定、在这种情况下、我们需要修改 LOPL/LOFL 设置。 请先确认示波器。
    3. LOPL 报告未锁定可能需要几分钟甚至一小时的时间。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在等了30分钟到1小时的时间后就能实现 LOPL 锁定。 此外、状态引脚彼此同相、R14报告0x00。 看起来一切都还可以。

    我还有一个最后的问题:是否有任何方法可以加快 LOPL 锁定时间?  

    我已经将此问题标记为已解决。 非常感谢您的帮助!!

    谢谢。
    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    感谢您的更新。

    当 DPLL LBW ~0.01Hz 较窄时、DPLL 的更新非常缓慢、并且需要时间、这意味着 APLL 分子的更新很慢、导致相位锁定等待时间很长。 这是典型行为、无法通过1PPS 输入加快速度。

    此致、

    珍妮弗