This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:错过 DONE 信号时、是否可以将 RSTN 永久保持在低电平?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278232/tpl5010-is-it-possible-to-keep-the-rstn-low-forever-when-missed-done-signal

器件型号:TPL5010
主题中讨论的其他器件: TPS3852

我可以设置一些东西,以便获得下图中显示的蓝色结果吗?

TPL5010是否可以满足我的要求? 或者,你能建议另一个部分,可以帮助我实现这一点吗?  

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    除非我们执行手动复位并将 RESET 信号保持为高电平(在 DELAY/M_RST 引脚处)、否则 RSTN 将不会一直保持低电平。  

    在您的应用中、您需要看门狗和/或计时器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我不确定它是看门狗或计时器。

    我需要一个元件(可能是 TPL5010)来监控 MCU。 MCU 将每5分钟提供一个脉冲(DONE 信号)。

    它的输出将保持高电平(或 Hi-Z)以确保正常运行。 当 MCU 丢失 DONE 信号时、输出将变为低电平(直到它断电并打开)。

    您能为我推荐一个组件吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您需要监控器件、请在电源管理论坛 中发帖、您可以在帖子中使用 TPS3852、以确保您的帖子会正确发送到电源管理论坛。