This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:完全辅助模式-寄存器112值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277236/lmx2572-fully-assisted-mode---register-112-values

器件型号:LMX2572

你好

我们拥有使用 LMX2572的完全辅助设计。 这可以正常工作、但不可靠。 问题似乎是校准期间从寄存器112 (VCO DAC)读取的值。 根据数据表、上7位预计全部为0。 但是、大多数芯片返回的都是1。 一些芯片(给我们带来问题)为位11返回0其他为位15返回0。 如果我们使用这些值、我们会发现芯片不会锁定在频带的某些部分。 如果我们简单地将所有7个位强制为1、则所有显示正常。 通常、我们在5.4GHz 左右看到问题。

我们还没有测试足够多的芯片来保证我们的解决方案是可靠的。 尤其是因为解决方案与数据表不一致。

所以,我的质询是,有否其他人遇到这个问题,如果有的话,是如何解决的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nils:  
    您能否共享您的配置(.tcs)文件?  
    您的输入是什么?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    我们未使用 TI 评估板。 这些是我们自己的带有我们自己的控制器的电路板。 只需确认一下、所有器件在正常(自动校准)模式下都工作正常。 此外、在校准运行期间、我们可以看到在每个频率下都实现了锁定。 所以、也没有问题。 我的问题是关于寄存器112返回什么、尤其是高7位。 如您所知、校准期间寄存器112的读取值随后用于在完全辅助模式下写入寄存器16。 您是否注意过评估板上寄存器112的读取值看起来是什么样的? 它们是否符合数据表中的预期?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nils:  
    在我的 EVM 上、我能够通过直接输出 VCO 频率来生成5.4GHz 的输出。  

    DS 中列为零的位是只读位。 如果您读回这些高位的不同值、不会导致出现问题、它们是只读的。 出于同样的原因、如果您写入这些位并将它们全部设置为1、鉴于这些位不可进行写保护、实际上没有任何内容写入器件。  

    为了确保正确回读、您是否配置了 MUXOUT_LD_SEL ='Readback'?  
    如果未执行此操作、则不会从器件回读。  
      

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    感谢您抽时间进行回复。 我们非常确定我们回读正常、否则校准根本无法正常工作。 我认为我们的问题的答案不在产品说明书中。 当然、我们发现在完全辅助模式下、无论数据表的内容如何、在写入寄存器16时设置高位都很重要。 我认为有人在整个频带上实施了完全辅助模式、我会很高兴听到他们的讲话。  

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nils:  
    R16的高位为 R/W。 它们应设置为0x0h。 写入这些位是有效的。  

    请尝试以下操作:  

    使用自动校准对 LMX2572进行编程、以锁定到问题频率。

    读回 VCO 参数

    即时应用完全辅助、

      1. 将 VCO_SEL、capcode 和 daciset 更改为回读值
      2. 检查所有_force 位

    如果上述序列工作、则执行下电上电、然后使用上述回读数据在完全辅助的情况下再次对 LMX2572进行编程。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    谢谢。 是的、我们已经多次阅读产品说明书和辅助模式应用手册、

    无论如何、 按照您的建议、将所有高7 7位设置为0不起作用。 有些芯片无法在5.7 GHz 左右达到锁定。

    如果我们将所有位强制为1 、一切看起来都很好。 下图指示了 PLL 是否在工作并锁定在3.2GHz 到6.4GHz 的范围内。 将位设置为0后、您可以看到大约5.7GHz 的频带、在该频带中布线会断开(即无 PLL 锁定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nils:  

    您能否附上您的配置文件(.ttc)、以便我能在最后进行测试。  

    此致、  

    维森特