Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
你好
我们拥有使用 LMX2572的完全辅助设计。 这可以正常工作、但不可靠。 问题似乎是校准期间从寄存器112 (VCO DAC)读取的值。 根据数据表、上7位预计全部为0。 但是、大多数芯片返回的都是1。 一些芯片(给我们带来问题)为位11返回0其他为位15返回0。 如果我们使用这些值、我们会发现芯片不会锁定在频带的某些部分。 如果我们简单地将所有7个位强制为1、则所有显示正常。 通常、我们在5.4GHz 左右看到问题。
我们还没有测试足够多的芯片来保证我们的解决方案是可靠的。 尤其是因为解决方案与数据表不一致。
所以,我的质询是,有否其他人遇到这个问题,如果有的话,是如何解决的。
谢谢你。