This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214:LVDS 差分时钟输出

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279061/cdci6214-cdci6214-lvds-differential-clock-output

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好,支持团队,  

我必须拥有 100 MHz 差分交流耦合 LVDS 时钟 我的一个项目. 我目前正计划为此使用 TI 的 CDCI6214。 它是否可与此部件配合使用?

我还有关于实现该输出所需的 VDDO12/VDD034电压输入(我是否会通过向该输入电源提供1V8/3V3来获得理想输出)的混淆 。请对相同内容进行评论  

另请注意、对于 此要求、我应该在电路板上实施的任何耦合或设计建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal,

    对于新应用、我们建议使用 CDCE6214而不是 CDCI6214。

    VDDO 电压可以单独为1.8V 或3.3V。有关用于 LVDS 输出的电源电压以及用于输出100 MHz LVDS 时钟的配置生成的信息、请参阅 TICS Pro (www.ti.com/.../TICSPRO-SW)。

    谢谢。

    卡德姆