Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214, TICSPRO-SW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 主题中讨论的其他器件: CDCE6214
您好,支持团队,
我必须拥有 100 MHz 差分交流耦合 LVDS 时钟 我的一个项目. 我目前正计划为此使用 TI 的 CDCI6214。 它是否可与此部件配合使用?
我还有关于实现该输出所需的 VDDO12/VDD034电压输入(我是否会通过向该输入电源提供1V8/3V3来获得理想输出)的混淆 。请对相同内容进行评论
另请注意、对于 此要求、我应该在电路板上实施的任何耦合或设计建议