This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:用于创建 quot;输出使能"引脚的未使用输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277733/cdclvp1208-unused-input-to-create-an-output-enable-pin

器件型号:CDCLVP1208

您好!

我对使用 CDCLVP1208感兴趣、但我的设计需要一个输出使能引脚。 由于我只有一个输入、我当时想我可以将输入时钟信号连接到 IN1并使 IN0保持悬空。  我 会在 IN_SEL 上放置一个下拉电阻器、以使输入多路复用器默认为 IN0。 然后、IN_SEL 可以有效地用作高电平有效输出使能引脚、因为如果我在 IN_SEL 上放置1、它会将 IN1连接到输出。 当 IN_SEL 驱动为0时、器件将不会有任何输出。

我所描述的设置是否能够有效地为此器件提供一个输出使能引脚? 您可以预见到此设置有任何问题吗?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    是的、这个设置可以 用来添加输出使能功能。 实际上、我建议下拉 IN0而不是将其保持悬空状态、以确保输出保持在明确定义的低/低状态。 这还有助于防止噪声耦合到缓冲器的输入。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    谢谢!

    在数据表中提到未使用的输入对可以保持悬空。 只是为了确认、可以在没有连接其他任何器件的情况下将它们下拉至接地? 仅一个连接到每个引脚的接地电阻器? 1k 是一个适合该电阻器的大小吗?

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我认为当数据表提到输入可以保持悬空时、假设永远不会选择它作为有源输入。 大多数情况下、将它们保持悬空很可能是可行的、但我认为在本例中、如果选择该引脚是为了使器件行为尽可能可预测、则最佳做法是将其拉低。  我认为、仅  在每个引脚上连接一个简单的1K 接地电阻即可正常工作、如果您遇到任何问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    非常感谢您的确认! 我会继续尝试、如果有任何问题、请告诉您。

    此致、

    扎克·金布尔