主题中讨论的其他器件: LMK04828
大家好、
您想检查 LMK04832NKDT 过热后开启时的关闭温度和温度是多少?
谢谢!
此致、
欧内斯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ernest
LMK04832的温度范围为-40°C 至85°C。 每当器件在这些温度之外工作时、数据表中列出的规格将不再适用/开始偏离、但器件不会自动关闭。 因此、如果在这些外部温度下运行器件、则 LMK04832可能会损坏、因为此器件没有关闭/开启温度。
如果您仍有其他问题、请向我提供有关您如何操作器件、哪些温度以及为何需要这些自动关闭/打开功能的更多信息。 谢谢!
祝你好运!
安德烈亚
您好、Ernest
团队的回响。 该规格是在一些客户尝试使用 PCB 温度高于85°C 环境温度的 LMK04828时添加的;因此、添加该规格的原因是在数据表中。 这里的关键是要记住、LMK04832的最高结温为125C。 该值的计算来自以下数学公式:
最大 junc 温度-规格最大 PCB 温度:125 C - 105 C = 20°C 。
然后使用 theta-jb 确定105°C 到125°C 的最大允许功率:20C/3.5 (C/W)= 5.7瓦

然后、求出此瓦数对应的电流:5.7W/3.3V = 1.72A。
该部件消耗的电流小于 1.72A;因此、理论上、如果使用105C PCB 温度、则结温的上升将小于125C、并且器件仍在所需的温度条件下运行。 希望这对您有所帮助。
祝你好运!
安德烈亚