This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关断和导通温度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277137/lmk04832-shut-off-and-turn-on-temperature

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

您想检查 LMK04832NKDT 过热后开启时的关闭温度和温度是多少?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    LMK04832的温度范围为-40°C 至85°C。 每当器件在这些温度之外工作时、数据表中列出的规格将不再适用/开始偏离、但器件不会自动关闭。 因此、如果在这些外部温度下运行器件、则 LMK04832可能会损坏、因为此器件没有关闭/开启温度。

    如果您仍有其他问题、请向我提供有关您如何操作器件、哪些温度以及为何需要这些自动关闭/打开功能的更多信息。 谢谢!

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的快速响应! 我想了解有关 TPCB 温度(在散热焊盘上测量) 105 °C 的更多信息。 能否详细说明此规格的用途?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    根据我的理解、这似乎是在验证 LMK04832和 DUT 的 GND 焊盘时记录的最高温度、DUT 在该焊盘中保持预期行为。 我正在等待一位直接使用该部件的工程师进一步澄清、在验证该部件时、我应该能够在下周前与您联系。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    团队的回响。 该规格是在一些客户尝试使用 PCB 温度高于85°C 环境温度的 LMK04828时添加的;因此、添加该规格的原因是在数据表中。 这里的关键是要记住、LMK04832的最高结温为125C。  该值的计算来自以下数学公式:

    最大 junc 温度-规格最大 PCB 温度:125 C - 105 C = 20°C

    然后使用 theta-jb 确定105°C 到125°C 的最大允许功率:20C/3.5 (C/W)= 5.7瓦

    然后、求出此瓦数对应的电流:5.7W/3.3V = 1.72A。  

    该部件消耗的电流小于 1.72A;因此、理论上、如果使用105C PCB 温度、则结温的上升将小于125C、并且器件仍在所需的温度条件下运行。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运!

    安德烈亚