This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:时钟

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279096/lmk04832evm-clock

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、

我想用 LMK04832EVM 有两个时钟,一个是6.25M×另一个是16。6.25M,,两个时钟都有90°PHASE difference.ca,您将向我展示如何配置它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    只是为了澄清几件事:

    1. 16 x 6.25M 是指1个100MHz 输出还是16个额外的6.25 MHz 输出?

    2.应使用哪个输出频率作为基准来测量 90°相位差? 例如、6.25MHz 输出是由 90°主导还是反之? 此处的时序图将有助于用作参考。  

    3.您使用的是内部 VCO 还是外部 CLKIN? 通常很难仅使用90°频率来实现 VCO 相移。 您是指180°、还是确切地说是90°?

    获得此信息后、我可以帮助设置配置文件、并在实验中对其进行测试、以确保一切正常。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    输出为100MHz

    2.6.25MHZ 领先的90°

    3.it 是外部 CLK 200MHz、绝对是 90°

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我还想对半步长延迟提出一些问题。 2个周期代表参考频率将延迟2个时钟。 该延迟指的是什么时钟?  本机或另一个输出时钟进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、对于 DDLYd2_EN、可以将最小值设置为8、为什么我可以将其关闭为4?以及设置为半个延迟。 该周期代表输出时钟的一个完整周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最好的方法是、您可以解释这些配置图标代表什么?

    您可以向我展示如何设置某个输出。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    有关此器件的 TICS Pro GUI 的更多信息、请参阅 LMK04832 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snau215a/snau215a.pdf 

    DDLY 代码具有最小值8、最大值1023。 实际延迟测量值等于 DDLY 代码乘以时钟分配频率的周期(可在"时钟输出"页面顶部看到)。  

    对于此配置、我将使用从 CLKin1 = 200MHz 驱动的 VCO1频率3000 MHz 并关闭 PLL1:  

    对于6.25MHz 处的90°相移、输出之间的延迟应为40ns。 由于延迟= DDLY 代码/时钟分配 频率:DDLY 代码= 40ns * 3000 MHz = 120。 这意味着、2个输出之间的 DDLY 代码需要相差120、才能之间具有40ns 的延迟。 我将100 MHz 输出的 DDLY 代码设置为130、将6.25 MHz 输出的 DDLY 代码设置为10。  

    请注意、我没有为此配置使用 SYSREF、因此我可以关闭 SYSREF 块以降低 功耗、但如果您要使用1个时钟输出组(例如 CLKout0/1而不是 CLKout0/2)、也可以使用 SYSREF。 您只需启用 SYSREF、设置延迟、并将输出时钟多路复用器从"器件时钟"更改为"SYSREF"。 以下是我在同步输出后使用此配置文件进行的快速测量:

    e2e.ti.com/.../CLKin1-200-MHz_2C00_-VCO1-3000-MHz_2C00_-CLKout0-100-MHz_2C00_-CLKout2-6.25-MHz.tcs

    我还附上了 TICS Pro 配置、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的回复、我已经知道如何设置它、而且我想知道 ch0和 ch1、这两个器件具有不同的延迟配置、您能解释为什么吗? 对于 ch0、延迟可以设置为8-1023、但对于 ch1、延迟只能设置为2-15个周期。二者之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    如果选择了器件时钟、范围为8-1023的 DDLY 代码适用于 CLKout0和 CLKout1。  如果选择了 SYSREF 时钟、则第二个范围为2-15的框适用于 CLKout0和 CLKout1、并会添加到页面顶部的 SYSREF 延迟。 实际上、器件时钟 DDLY 独立于 SYSREF DDLY 工作。 希望这张图片能让您的幻灯片更加清晰、

     

    此致、  

    康纳