This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:TI 是否有像 LX2594这样更低的 BW 解决方案?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572LP, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1282122/lmx2594-does-ti-have-lower-bw-solution-like-lx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2572LPLMX2572、LMX2571

大家好、

TI 是否有比 LM2954更低的合适解决方案 BW? 因为客户不需要15GHz BW。 只~10 μ V 100MHz。

但需要的重要功能是32位小数 N 分频器。  

是否有这样一个合适的解决办法? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    LMX2572/LMX2572LP 是 LMX2594的较低频率版本。  相位噪声低了几 dB、但电流明显更低。  它的引脚排列与 LMX2594兼容、编程非常相似并具有相同的功能集。

    我们还有 LMX2571、它的电流更低、但与 LMX2594的引脚排列或程序不兼容、也不相同的功能集。

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    但 LMX2572我无法了解抖动规格。 LMX2594•在7.5GHz (100Hz 至100 MHz)下具有45fs RMS 抖动。

    那么、LMX2572是否具有这样的规格? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户对相位噪声或抖动有何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    客计时器希望 LMX2594也是如此。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    它们针对的市场不同、性能和价格也不同。 如果您需要 LMX2594的性能、则使用 LMX2594。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    明白了。 那么、LMX2572是否不像该规格? 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    所有合成器都将指定其 VCO 相位噪声、这是合成器的主要规格。 抖动是另一种表示相位噪声的方法。 不过、抖动取决于环路滤波器设计和积分带宽、因此合成器通常不会指定抖动。 抖动是根据相位噪声计算得出的、只要我们知道相位噪声、我们就可以根据积分带宽计算抖动。 我们可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 设计环路滤波器并仿真相位噪声和抖动。