Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572LP, LMX2594, LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2572LP、 LMX2572、LMX2571
大家好、
TI 是否有比 LM2954更低的合适解决方案 BW? 因为客户不需要15GHz BW。 只~10 μ V 100MHz。
但需要的重要功能是32位小数 N 分频器。
是否有这样一个合适的解决办法? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
所有合成器都将指定其 VCO 相位噪声、这是合成器的主要规格。 抖动是另一种表示相位噪声的方法。 不过、抖动取决于环路滤波器设计和积分带宽、因此合成器通常不会指定抖动。 抖动是根据相位噪声计算得出的、只要我们知道相位噪声、我们就可以根据积分带宽计算抖动。 我们可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 设计环路滤波器并仿真相位噪声和抖动。