This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:可以控制哪些寄存器以实现输出

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284854/lmx2820-which-registers-can-be-controlled-to-achieve-output

器件型号:LMX2820

我们使用 lmx2820建立板、软件目前无法控制输出。 但寄存器读取和写入是正常的。 例如、RESET=1、R0=0x4070。  

我们在 R32、36、42、43、38上 39、78、79,0、但 RFOUTX_P 仅测量不到任何信号。

是否有快速输出教程? 必须设置哪些寄存器、应该设置什么值?

对于初学者来说,820手册有点不友好。

期待您的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蓝色、

    我建议使用 TICS Pro 设置您的配置、然后在软件中交叉检查寄存器值。

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TICSpro 生成的寄存器值直接从 R122写入 R0、如果电路正常、应该有一个输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  有些寄存器是只读的、我们不需要对它们进行编程、但即使我们对它们进行编程也不会造成任何损害。