我有一个围绕 BQ4802LYDW 设计的电路。 我已经根据需要在 RST 和 VCC 引脚之间连接了5k 电阻器、并将电池连接到 BC 线路(正极侧)。 根据需要、在 X1和 X2之间还有一个32.768kHz 晶振。
我可以设置时钟、但检查时间时钟与设置的时钟相同。 例如、如果我将其设置为22:08:00、然后一小时后回来、它仍然显示22:08:00
我已经确保没有焊接桥、更换了晶体、验证时钟芯片的供电电压是否正确、电池的电压是否正确。
有什么建议可能是罪魁祸首? 它感觉像是晶振或电阻器问题、但就我而言、我无法确定。
下面是我如何为 BQ4802LYDW 供电的基本原理图。 我正在使用 BQ4802 VCOUT (引脚1)为我的 SRAM 供电。

谢谢。
克里斯