This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:BQ4802LYDW 不增加时间

Guru**** 2558320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277409/bq4802ly-bq4802lydw-not-increasing-time

主题中讨论的其他器件:BQ4802LY

我有一个围绕 BQ4802LYDW 设计的电路。  我已经根据需要在 RST 和 VCC 引脚之间连接了5k 电阻器、并将电池连接到 BC 线路(正极侧)。  根据需要、在 X1和 X2之间还有一个32.768kHz 晶振。

我可以设置时钟、但检查时间时钟与设置的时钟相同。  例如、如果我将其设置为22:08:00、然后一小时后回来、它仍然显示22:08:00

我已经确保没有焊接桥、更换了晶体、验证时钟芯片的供电电压是否正确、电池的电压是否正确。

有什么建议可能是罪魁祸首?  它感觉像是晶振或电阻器问题、但就我而言、我无法确定。

下面是我如何为 BQ4802LYDW 供电的基本原理图。  我正在使用 BQ4802 VCOUT (引脚1)为我的 SRAM 供电。

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在5k Ω 到位的情况下测量了 RST 和 VCC 引脚之间的电阻、我得到的大约是1.5k、而不是5k。  

    我还注意到、如果电池不为 BQ4802LY RTC 供电、则电阻值为5k、但在我装入电池时、它在 RST 和 VCC 引脚之间下降到1.5k。

    我使用过与其他设计相同的电路、因此不存在此问题。

    我想知道这是不是问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道数据表中的晶体要求是否具有任何类型的容差。  就像串联电阻需要45kΩ 一样、但我只能找到35k 和40kΩ、这其中的任何一个是否起作用、如果是这样、如果我找不到45k、哪个欧姆值比另一个值更好? 我试过几家不同的厂商生产的32.768kHz、6pf、35k 欧姆的晶振、都有相同的效果、就是芯片无法识别、不能按周期计时。  无论我将时钟设置为何时保持不变、永远不会增加。

    我有一台设备可以与两年前使用的不同晶体配合使用、而在相同的电路板设计上不再生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 TI 技术人员不想对此进行跟进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉在这个问题上等待了很长时间。 这是一款具有有限支持/知识的旧器件。 目前还没有很好地定义此产品所处的确切类别。 但我不想让你再等下去,所以我会尽量帮助你!  

    我曾注意到您曾 一度打开过一个类似的主题。 其中有一个解决方案吗? 似乎是通过电子邮件发送的。

    您为此使用哪种晶体? 是否知道器件型号? 是 DT-26晶体吗?

    我会检查您是否符合上电顺序。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙