请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 您好!
我的客户正在尝试 LMX2820的跳频行为。
要使用以下设置测试跳频操作、请通过示例说明如何在 TICS Pro 中设置跳频操作。
-以10MHz 增量从12GHz 扫描到22GHz
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH:
1.运行 TICS Pro
2.选择 Device --> PLL + VCO --> LMX2820
3、默认配置-> EVM 默认模式

4.如果您已连接 EVM、则 USB Communications -> Write All Registers 来对 EVM 进行编程、它应该会锁定、输出为6GHz。
5.在 RFOUTA 中键入12000、然后按 Enter、OUTA_MUX 将自动更改为 VCO 倍频器。 点击"Calibrate VCO"按钮、输出将变为12GHz。
6.您可以继续使用此方法将输出频率更改为所需频率。