This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:当直接使用 VCO 频率时、IO 输出1/3的 VCO

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1285652/lmk04832-when-vco-frequency-is-used-directly-io-outputs-1-3-of-vco

器件型号:LMK04832

您好!

我们正在设计包含 LMK04832的信号处理板。 我们有一个问题、即当我们突破边界、即编程 PLL 以直接输出 VCO 频率(在本例中为3GHz)时、输出为 VCO 频率的1/3、但我们不将分频器编程为3。 我们使用分频器2、3、4等可以获得良好的结果、即成功设置输出频率为1.6GHz。 只有当分频器为1时、输出才不会提供正确的频率。 我们相信 VCO 会正确锁定、因为我们可以同时在另一个输出端获得400GHz 频率、以此类推。

您能帮助找到问题吗?

谢谢

Sercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为您没有启用占空比校正(DCC)。 1分频用例需要 DCC、强烈建议使用 DCC、即使使用旁路路径来防止分压器电容耦合杂散也是如此。

    仅几周前发布的最新版本 TICS Pro 评估和编程软件包含有关如何操作除1模式的更明确的说明。 如果可能、我建议使用新版本的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持。 因为您告诉过这个问题是 DCC。 启用 DCC 后、 3GHz 时钟开始运行。

    新版本的软件远优于旧版本、因为它提供警告、并且比旧版本更稳定。 旧版本有时不会更新某些字段并误导用户。 还是谢谢。

    Sercan