请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 您好!
我们正在设计包含 LMK04832的信号处理板。 我们有一个问题、即当我们突破边界、即编程 PLL 以直接输出 VCO 频率(在本例中为3GHz)时、输出为 VCO 频率的1/3、但我们不将分频器编程为3。 我们使用分频器2、3、4等可以获得良好的结果、即成功设置输出频率为1.6GHz。 只有当分频器为1时、输出才不会提供正确的频率。 我们相信 VCO 会正确锁定、因为我们可以同时在另一个输出端获得400GHz 频率、以此类推。
您能帮助找到问题吗?
谢谢
Sercan