This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:如何将±5的杂散降低到20MHz

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289230/lmx2820-how-to-reduce-the-spur-of-5-to-20mhz

器件型号:LMX2820

大家好、

在 客户项目中、它需要 LMX2820来提供 LO 信号。

但是、如果将10MHz 作为一个阶段、当它扫描9~18GHz 时、您会发现一些频率具有主音±5~20MHz 大小约为-60~-80dBc 的杂散。 如图1所示、19.41GHz 杂散在±5MHz 下的大小约为-68dBc。

他们还尝试了不同的配置、例如图2;在±5MHz、我们还有大约-73dBc 的杂散。

客户希望确保生成杂散配置是否相关? 如果有办法将杂散降低至-85dBc 以下、您能否帮助分享? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    使用100MHz 输入和19410MHz (VCO = 9705)输出、 主要的分数杂散频率为5MHz。  

    我们可以尝试使用三阶 MASH、我们也可以尝试使用较小的电荷泵电流。  

    如果可以更改硬件、请设计一个四阶环路滤波器来减少杂散。