This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的整数边界杂散

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1291343/lmx2594-integer-boundary-spurs-of-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572、LMX2571

经过之前的沟通、我了解到 LMX2594integer 边界不仅与相位检测频率有关、而且与参考频率有关。

如果要在特定频率下完全消除整数边界杂散、仅更改相位检测频率是不够的。 您需要更改参考频率。

此外、时钟基准通过 SysRefReq 端口进入。 通过使用 SYSREF 的重复功能、可以在 B 输出端口输出时钟基准、并可以保持时钟基准的原始相位噪声水平。

综上所述、我想使用 LMX2572为 LMX2594提供时钟基准、并通过更改参考信号来消除整数边界杂散。 结合我的总体机器设计计划、我的计划如下:

LMX2572的时钟参考为125MHz、并且125MHz 也会提供给 SysRefReq 端口。 LMX2572的 A 输出端口始终向 AD 芯片输出245.76MHz 时钟信号。

通过使用 LMX2572的 SYSREF 重复功能、125MHz 时钟在 B 输出端口输出、并作为时钟参考提供给 LMX2594。 当 LMX2594遇到与125MHz 相关的整数边界杂散时、LMX2572的 B 输出通道频率切换到122.88MHz、从而消除整数边界杂散。

我想问以上的方案是否可行,请你提出一些意见。

顺便说一下、 为什么 lmx2594的整数边界杂散在部分与相位识别频率相关、部分与参考频率相关? 是否有任何相关的理论信息? 我会研究它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建军、

    架构应该可以工作、但使用122.88MHz 参考时钟时的性能可能不好。 这是因为该时钟信号具有125MHz 基准时钟鼻+ LMX2571 PLL 噪声+ LMX2572 VCO 噪声。  

    根据定义、IBS 是 FPD 和 VCO 之间的交互作用造成的。 如果 fpd = fosc、则这两个都将与 VCO 进行交互。 裸片的物理尺寸非常小、串扰是不可避免的、因此化石可能会直接与 VCO 交互。