主题中讨论的其他器件: LMX2572、LMX2571
经过之前的沟通、我了解到 LMX2594integer 边界不仅与相位检测频率有关、而且与参考频率有关。
如果要在特定频率下完全消除整数边界杂散、仅更改相位检测频率是不够的。 您需要更改参考频率。
此外、时钟基准通过 SysRefReq 端口进入。 通过使用 SYSREF 的重复功能、可以在 B 输出端口输出时钟基准、并可以保持时钟基准的原始相位噪声水平。
综上所述、我想使用 LMX2572为 LMX2594提供时钟基准、并通过更改参考信号来消除整数边界杂散。 结合我的总体机器设计计划、我的计划如下: 
LMX2572的时钟参考为125MHz、并且125MHz 也会提供给 SysRefReq 端口。 LMX2572的 A 输出端口始终向 AD 芯片输出245.76MHz 时钟信号。
通过使用 LMX2572的 SYSREF 重复功能、125MHz 时钟在 B 输出端口输出、并作为时钟参考提供给 LMX2594。 当 LMX2594遇到与125MHz 相关的整数边界杂散时、LMX2572的 B 输出通道频率切换到122.88MHz、从而消除整数边界杂散。
我想问以上的方案是否可行,请你提出一些意见。
顺便说一下、 为什么 lmx2594的整数边界杂散在部分与相位识别频率相关、部分与参考频率相关? 是否有任何相关的理论信息? 我会研究它。 谢谢你。