Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595EVM 您好!
我们将测试 LMX2595EVM 并注意到这些在巨大频谱范围内的杂散。 它们似乎是 PFD 杂散(不确定)。
但是、我们该如何消除它们(从<1GHz 到几 GHz)呢?
以下是频谱分析仪屏幕快照以及正在使用的 TICS Pro 设置(我们从默认设置开始、然后将其更改为所需的频率)



请告知是否会出现这些问题以及如何避免这些问题。
谢谢!