This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:杂散- PFD 杂散

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295362/lmx2595evm-spurious---pfd-spurs

器件型号:LMX2595EVM

您好!

   我们将测试 LMX2595EVM 并注意到这些在巨大频谱范围内的杂散。 它们似乎是 PFD 杂散(不确定)。  

但是、我们该如何消除它们(从<1GHz 到几 GHz)呢?  

以下是频谱分析仪屏幕快照以及正在使用的 TICS Pro 设置(我们从默认设置开始、然后将其更改为所需的频率)

请告知是否会出现这些问题以及如何避免这些问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SM:

    值得尝试的几件事:

    1.请勿使用 OSCin 倍频器、并使 fpd = fosc

    2、编程完成后,设置 R2 [10]=0 ,这将停止内部状态机的时钟。

    3.设置 OUT_ISET = 3时、副作用是射频输出功率也会受到影响

    4.使用较小的输出功率设置。