Other Parts Discussed in Thread: LMX2594PSEVM, LMX2820, LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2820、 LMX2572
您好!
我将 LMX2594PSEVM 与 TicsPro 软件配合使用。 我尝试将输出同步、然后使用其中一个合成器执行18°的20个线性相移。 同步部分按预期工作。 在此阶段打开所有8个 DIP 开关。 同步后、关闭4个 DIP 开关(SYNTH1)。 此处启用了 MASH_SEED_EN。 在此阶段、我将尝试通过向应该对18°有利的 MASH_SEED 写入200来执行18°的相移。 相移、但相移似乎是随机的。 下面我有我的 TicsPro 设置的附件屏幕截图。 我缺少什么吗?

此致、
普里莫茨