This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:CAN'T 在相位同步后实现线性相移

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594PSEVM, LMX2820, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294890/lmx2594psevm-can-t-achieve-linear-phase-shift-after-phase-sync

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820LMX2572

您好!

我将 LMX2594PSEVM 与 TicsPro 软件配合使用。 我尝试将输出同步、然后使用其中一个合成器执行18°的20个线性相移。 同步部分按预期工作。 在此阶段打开所有8个 DIP 开关。 同步后、关闭4个 DIP 开关(SYNTH1)。 此处启用了 MASH_SEED_EN。 在此阶段、我将尝试通过向应该对18°有利的 MASH_SEED 写入200来执行18°的相移。 相移、但相移似乎是随机的。 下面我有我的 TicsPro 设置的附件屏幕截图。 我缺少什么吗?

此致、

普里莫茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Primoz:  
    根据 DS 公式-您应该在与输入相对应的输出端具有18度的相移。  
    鉴于 VCO 频率低于10GHz、请尝试提出建议:  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的回答。 是否有文档描述这些额外的限制条件? 此处提到的所有建议均已适用。

    此致、

    Primož

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是将 值200写入 MASH_SEED 20次的示例。 预期的结果是一系列18度的变化,共计360度。 但是 、我会得到以下结果:

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Primoz:

    如数据表中所述、当 PHASE_SYNC 启用且 VCO 频率低于10GHz 时、相位调整存在限制。 对于这种限制、我们没有解决方案。 仅供参考、请让 VCO=12GHz、chdiv=24。 这不是有效的配置、因为当 VCO 大于11.5GHz 时、chdiv 不应大于8。 此配置在我的电路板上仍然可以正常工作、并且我可以始终做到18度的相位变化。

    如果需要500MHz 输出、相位同步和一致的相位调整、可以使用 LMX2572 (低功耗系列)或 LMX2820 (高性能系列)。