This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:CLKOUT 到 SYSREFOUT 偏差规格

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296706/lmx1204-clkout-to-sysrefout-skew-specification

器件型号:LMX1204

大家好、

实际上、我正在使用 LMX1204作为我的分布网络的主器件、以进行多器件同步(2个芯片、每个4个 ADC)和 JESD204B。

关于文档 3823. JESD204B 数据转换器的多器件同步.pptx、我想量化本例中 SYSREF 的有效窗口、但无法在数据表中找到 CLKOUT-SYSREFOUT 偏差规格。

相应 SYSREF 之间进行通信。

非常感谢。

-卢西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLKOUT 到 SYSREF (以及 LOGICLK 到 SYSREF)的偏差取决于您是否使用 SYSREF 输出的延迟发生器、在99%的情况下、这意味着如果您使用 LMX1204 SYSREF 分频器或脉冲发生器作为 SYSREF 发生器源。 如果您使用 LMX1204中的 SYSREF 分频器作为发生器源、则可能使用延迟发生器。

    如果您使用延迟发生器、CLKOUT/LOGICLK 至 SYSREF 偏斜完全是延迟发生器设置的函数、可以1/(508 * F_INTERPOLATOR)为步长在每个输出上单独进行控制、并在标称值上以 CLKOUT/LOGICLK 信号的下降沿为中心。 确切的时序在很大程度上取决于频率范围和延迟发生器设置、但 LMX1204的 TICS Pro 配置文件应该有助于计算 SYSREF 相对于 CLKOUT/LOGICLK 下降沿的相对偏移。

    如果您未使用延迟发生器(例如、如果您处于中继器模式)、我认为我们未曾描述过中继器模式下 CLKOUT 到 SYSREF 的偏差、因此我不知道答案。 没有延迟发生器的中继器路径没有任何 SYSREF 重定时、所以我认为这是完全传播延迟、几乎没有温度系数组件。 换句话说、我认为在没有延迟发生器的中继器模式下通过 LMX1204的 SYSREF 延迟在整个温度范围内会非常一致、类似于 CLKOUT/LOGICLK 在整个温度范围内的情况;这应该可以在源处进行校正、从而与所需的 CLKOUT/LOGICLK 相位偏移保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的快速回复。  

    CLKOUT 到 SYSREF (以及 LOGICLK 到 SYSREF)的偏差取决于您是否为 SYSREF 输出使用延迟发生器、在99%的情况下、这意味着如果您使用 LMX1204 SYSREF 分频器或脉冲发生器作为 SYSREF 发生器源。 如果您使用 LMX1204中的 SYSREF 分频器作为发生器源、则可能使用延迟发生器。

    是的、确实。 我实际上正在使用 SYSREF 的延迟发生器、生成的 SYSREF 相对于 CLKOUT 具有-123ps 的延迟。  

    很明显、延迟取决于频率范围、但我预计根据延迟的标称值、会有+- tshift。 我希望在数据表中找到这样的图形:

    ,并且在标称值上"居中"于 CLKOUT/LOGICLK 信号的下降沿。

    确切地说、但我认为标称值与其周围存在不确定性。 你有没有改变这些价值?

    这些假设是正确的还是完全脱离背景?  

    非常感谢。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某种意义上、这就是图6-29尝试执行的操作:延迟步长不是完全线性的、因此产生的偏斜是此误差的累积。 图6-29的形状表示不同代码之间的延迟阶跃变化幅度。

    当然、这些图是在延迟发生器中通过特定设置给出的... 如果您的设置不同、非线性的幅度将与步长成比例变化。 我记得曾问过一位设计人员这个问题、他们告诉我、图6-29的一般形状在大多数情况下都是相同的、因为步长尺寸中出现非线性的原因在不同步长下仍然相同。 但我们从未在所有设置中全面描述过它的特征、更不用说可以给出±t 就绪型的代表性值了。

    对于相同的代码、我有一组相当全面的 SYSREF 到 SYSREF 偏斜值、而静态偏移值显示的固定偏移可能为5ps 到9ps、并且在整个电源电压或温度范围内几乎没有变化(<1ps)。 我还选择了一些随机代码来查看 SYSREF 输出之间跨代码的偏差变化、我看到在较高非线性区域中偏差大约为3ps、在较低非线性区域中偏差小于1ps。

    现在、重要的问题仍然是:CLKOUT 和 SYSREF 之间的标称偏差是多少? 我们回答这个问题最接近的方法是 TICS Pro 中 LMX1204曲线中的近似延迟工具、该工具做出了幼稚的假设(线性步骤、在室温下对一个器件进行的测量等)。 我可以肯定地说、如果您需要-123ps±0.5延迟代码精度、则需要进行每个器件的表征、因为器件之间和输出之间的变化幅度在2-5个代码范围内(更多的是在较小的步长下)。

    我不高兴这是我目前能提供的最好的。 我想您在我们的特征覆盖范围中发现了一个重要的缺口、许多人将会关心它。 我无法作出任何承诺、尤其是不能承诺要多快、但我会内部投入、以便有机会专门描述延迟代码、延迟分频器设置、电压/温度以及希望在少数器件之间的 CLKOUT 到 SYSREF 和 LOGICLK 到 SYSREF 偏差变化。