请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK61A2-100M 主题中讨论的其他器件:LMK61E2
大家好、
客户希望为 LMK61A2系列提供80MHz 或160MHz LVDS 输出选项、您能帮助检查我们是否可以提供此选项吗? 需要5mm*7mm 封装。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望为 LMK61A2系列提供80MHz 或160MHz LVDS 输出选项、您能帮助检查我们是否可以提供此选项吗? 需要5mm*7mm 封装。
谢谢。