This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61A2-100M:关于 LMK61A2系列的其他频率选项的问题

Guru**** 2383920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296056/lmk61a2-100m-question-for-other-frequency-options-for-lmk61a2-series

器件型号:LMK61A2-100M
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

大家好、

客户希望为 LMK61A2系列提供80MHz 或160MHz LVDS 输出选项、您能帮助检查我们是否可以提供此选项吗? 需要5mm*7mm 封装。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    了解、请尽快向我们提供一些反馈。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:  

    如果客户可以自行对 EEPROM 进行编程、则可以使用可编程 LMK61E2和我们的 TICS 专业编程工具来生成80或160 MHz LVDS 输出。  

    否则、如果客户想要 LMK61xx 器件的新频率旋转、我们可以通过电子邮件进行讨论。  

    此致、  

    康纳