Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214, LMK3H0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 主题中讨论的其他器件: CDCE6214、 LMK3H0102
我想知道 LVCMOS 和 LVDS 通道输出可以为外部器件提供或吸收多少电流。 在数据表中找不到任何与此相关的参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Pratik,
对于所有新应用、我们建议使用 CDCE6214、因为 CDCI6214符合 NRND 要求。
需要多少个输出时钟、对应的频率是多少? LMK3H0102可能会成为更适合您应用的解决方案: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk3h0102.pdf
有关 LVCMOS 灌电流/拉电流、请参阅 CDCE6214数据表。 CDCI6214和 CDCE6214之间的 LVCMOS 驱动器是相同的。

LVDS 驱动器在100 Ω 差分端接电阻器上拉电流(通常在4.5 mA 周围)、以产生摆幅。
谢谢。
卡德姆