This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:器件针对 LVCMOS 和 LVDS 输出通道的电流源能力

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300401/cdci6214-current-source-capability-of-the-device-for-lvcmos-and-lvds-output-channel

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214LMK3H0102

我想知道 LVCMOS 和 LVDS 通道输出可以为外部器件提供或吸收多少电流。 在数据表中找不到任何与此相关的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik,

    对于所有新应用、我们建议使用 CDCE6214、因为 CDCI6214符合 NRND 要求。

    需要多少个输出时钟、对应的频率是多少? LMK3H0102可能会成为更适合您应用的解决方案: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk3h0102.pdf

    有关 LVCMOS 灌电流/拉电流、请参阅 CDCE6214数据表。 CDCI6214和 CDCE6214之间的 LVCMOS 驱动器是相同的。

    LVDS 驱动器在100 Ω 差分端接电阻器上拉电流(通常在4.5 mA 周围)、以产生摆幅。

    谢谢。

    卡德姆