Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, LMK3H0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE813-Q1 主题中讨论的其他器件: LMK3H0102
您好、团队成员:
我的客户正在寻找具有以下条件的时钟解决方案。 您有比 CDCE813-Q1更合适的解决方案吗?
- 3.3V LVCMOS 只需要1个输出
-输出应通过数字控制调节,1.8V
-输出频率: 需要12.8MHz、20MHz、11MHz
-电源: 1.8V
-最好是紧凑型
此致、
奥斯汀