This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:寻找时钟合成器解决方案

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1300342/cdce813-q1-looking-for-clock-synthesizer-solution

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102

您好、团队成员:

我的客户正在寻找具有以下条件的时钟解决方案。 您有比 CDCE813-Q1更合适的解决方案吗?  

- 3.3V LVCMOS 只需要1个输出

-输出应通过数字控制调节,1.8V

-输出频率: 需要12.8MHz、20MHz、11MHz

-电源: 1.8V

-最好是紧凑型

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼奥斯汀

    LMK3H0102无需外部 XTAL 基准即可满足此标准。 LMK3H0102采用3mm x 3mm 封装尺寸。 BAW + FOD 架构可灵活地生成频率、并可用于创建上述三个频率。

    谢谢。

    卡德姆