Other Parts Discussed in Thread: LMX2582
大家好、
我希望这条消息能为您所用。 我叫 Manasa、我目前正在从事与升压/降压转换器相关的项目。 我遇到了有关 LMX2582环路滤波器的难题、我想寻求 TI 团队的见解或指导
以下是与环路滤波器相关的图像。 您能建议输出频率(4580MHz)的适用原理图和环路滤波器值吗?
。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划按照以下规格设计 LMX2582
参考频率:使用 CWX813-CWX823的100MHz
电源电压:3.3V
输出频率:固定频率(范围在4.5至5.5GHz 之间)
RF 输出:RFOUT AM -单端输出
RFOUTAP -端接
RFOUTBP -已终止
RFOUTBM -已端接
振荡器输入:单端 OSCinp - 100MHz 参考
OSCinm -终止
您可以查看原理图、帮助我们选择最佳的环路滤波器值、以及对原理图所需的任何更改
我们计划连接到微控制器(STM32F070F6P6TR)的 CSB、SCK、SDI、MUX OUT 引脚。是否可以使用该微控制器来控制微控制器。
尊敬的 Manasa:
Y1应该与 R31进行交流耦合、否则流过 R57的电流过大。
R55可以是零欧姆。 R57、在50Ω 和100Ω 之间、用于调整转至 OSCinP 的电压摆幅。
我们可以将 R56和 R58合并到一个与 R57值匹配的电阻器中。 或者我们可以使其成为零欧姆接地。 无论有无该电阻器、我都看不到明显的差异。
不需要 R64和 R65、只需将引脚悬空即可。
您可以尝试以下配置。

我们使用标准 SPI 接口、任何 MCU 都应该可以工作。
尊敬的 Noel Fung:
感谢您的帮助。我已对原理图进行了一些更改、如果有任何缺失、请查看原理图。
e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_Updated.pdf
在此原理图中、LV4表示无元件。 红色框表示已完成的更改或预期要进行的更改。
我这边的一些问题是、
1.在原理图中,在环路滤波器附近突出显示的 C11电容是否需要?
2.R63、R64、R65 如果我计划使用 RF OUT AP 的单端输出,使用50欧姆电阻器的端接会造成任何问题?
为了提高 LMX 的功率等级、我们需要按照数据表使用电感器上拉电阻器、更好地从 LMX2582中获益的最佳值。
根据环路滤波器的计算结果@10kHz - 94.8dBc/Hz。是否可以通过任何方法将其增加至低于-100dBc/Hz
尊敬的 Manasa:
R22为0 Ω、因此您确实在使用三阶滤波器。 C11//C64是第三极点电容器。 您需要自行决定是否拆分该电容器。 无论如何、请确保布局中的最后一个极点电容器位于 VTUNE 引脚旁边。
您不使用 RFoutB、不需要 R64、R65。
需要 R63。
数据表图6-13显示了5.4GHz 时电感器上拉的测试数据。 18nH 似乎是一个很好的起点对你。
您可以进一步增加环路带宽以降低10kHz 相位噪声。
尊敬的 Manasa:
Noel 目前不在办公室。
您可以与我共享布局文件: v-floresprado@ti.com
此致、
维森特