This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:环路滤波器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1293483/lmx2582-loop-filter

器件型号:LMX2582

大家好、

我希望这条消息能为您所用。 我叫 Manasa、我目前正在从事与升压/降压转换器相关的项目。 我遇到了有关 LMX2582环路滤波器的难题、我想寻求 TI 团队的见解或指导

以下是与环路滤波器相关的图像。 您能建议输出频率(4580MHz)的适用原理图和环路滤波器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    合成器的目标性能规格是什么? 例如、对相位噪声的要求是固定频率应用还是需要扫描频率等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您重放我

    这是一个固定频率的应用。 我们选择的固定频率 范围(4.5到5.5GHz)

    输入频率: 100MHz

    相位噪声:@10kHz <-80dBc/Hz、@100KHz <-100dBc/Hz

    您能否检查我的原理图、并确认一切是否适用于该应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    相位噪声不是问题、LMX2582可以通过裕度满足此要求。 如果您的 频率需要分数 PLL、则可能应该考虑使用三阶滤波器。

    您的图片很难阅读、能否提供更高分辨率的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2582.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划按照以下规格设计 LMX2582

    参考频率:使用 CWX813-CWX823的100MHz

    电源电压:3.3V

    输出频率:固定频率(范围在4.5至5.5GHz 之间)

    RF 输出:RFOUT AM -单端输出

              RFOUTAP -端接

              RFOUTBP -已终止

             RFOUTBM -已端接

    振荡器输入:单端 OSCinp - 100MHz 参考

           OSCinm -终止

    您可以查看原理图、帮助我们选择最佳的环路滤波器值、以及对原理图所需的任何更改

    我们计划连接到微控制器(STM32F070F6P6TR)的 CSB、SCK、SDI、MUX OUT 引脚。是否可以使用该微控制器来控制微控制器。

    e2e.ti.com/.../8053.LMX2582.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    Y1应该与 R31进行交流耦合、否则流过 R57的电流过大。

    R55可以是零欧姆。 R57、在50Ω 和100Ω 之间、用于调整转至 OSCinP 的电压摆幅。

    我们可以将 R56和 R58合并到一个与 R57值匹配的电阻器中。 或者我们可以使其成为零欧姆接地。 无论有无该电阻器、我都看不到明显的差异。

    不需要 R64和 R65、只需将引脚悬空即可。

    您可以尝试以下配置。

    我们使用标准 SPI 接口、任何 MCU 都应该可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的帮助。我已对原理图进行了一些更改、如果有任何缺失、请查看原理图。

    e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_Updated.pdf

    在此原理图中、LV4表示无元件。 红色框表示已完成的更改或预期要进行的更改。

    我这边的一些问题是、  

    1.在原理图中,在环路滤波器附近突出显示的 C11电容是否需要?

    2.R63、R64、R65 如果我计划使用 RF OUT AP 的单端输出,使用50欧姆电阻器的端接会造成任何问题?

    为了提高 LMX 的功率等级、我们需要按照数据表使用电感器上拉电阻器、更好地从 LMX2582中获益的最佳值。

    根据环路滤波器的计算结果@10kHz - 94.8dBc/Hz。是否可以通过任何方法将其增加至低于-100dBc/Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    R22为0 Ω、因此您确实在使用三阶滤波器。 C11//C64是第三极点电容器。 您需要自行决定是否拆分该电容器。 无论如何、请确保布局中的最后一个极点电容器位于 VTUNE 引脚旁边。  

    您不使用 RFoutB、不需要 R64、R65。

    需要 R63。

    数据表图6-13显示了5.4GHz 时电感器上拉的测试数据。 18nH 似乎是一个很好的起点对你。

    您可以进一步增加环路带宽以降低10kHz 相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您分享宝贵的反馈。 布局完成后、我将共享布局文件以供您查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    希望你做得好

    我想共享布局文件以供回顾。 如果您分享您的电子邮件 ID 以便进一步联系、将会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:  
    Noel 目前不在办公室。  
    您可以与我共享布局文件: v-floresprado@ti.com

    此致、  

    维森特