This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:焊盘图案咨询中的过孔尺寸

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302758/cdce6214-via-size-in-land-pattern-consulting

器件型号:CDCE6214

大家好、

客户希望在他们的新项目中采用我们的 CDCE6214。

我们的数据表建议将"过孔"设置为0.2、但 PCB 制造商无法对其进行处理。 查看是否可用作0.3孔。

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    将0.3用于过孔不是问题。 我还建议使用 A1、A2、A3和 A4锚引脚、并将这些引脚连接到 GND 以提高可靠性。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。

    1.您能帮助查看以下 CDCE6214RGER 的库并分享 TI 关于所生成库的评论吗?

    2. 您还可以帮助 发送真实的图片,从顶部,从底部,从侧面到我的电子邮件( adrian_liu@ti.com )

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    此处的尺寸在测量位置方面通常与数据表中使用的尺寸不同。 数据表的第46页详细说明了模板设计示例: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdce6214.pdf#page=46

    至于器件本身、我目前没有任何松动的样品可以拍照。 数据表提供了封装在第44页的详细渲染、这可能比图像更有用:

    另请参阅该在 CDCE6214产品页面上的呈现:

    谢谢。

    卡德姆