This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在模式 FSK 下、频率偏差限制

Guru**** 2785235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295301/lmx2572-in-mode-fsk-limitation-on-frequency-deviations

器件型号:LMX2572

您好!

我们需要定制 LMX2572通用驱动程序、并且我们在模式 FSK 中观察到一些带有频率偏差的限制。  我们使用评估板 LMX2572EVM。

使用 TICS-Pro 可以观察到这些问题。 在测试过程中、我们在"PLL"面板上定义一个固定频率。 然后、我们进入"User Controls"面板的"FSK"部分。 我们按如下方式配置 PLL:
- FSK_MODE_SEL : FSK SPI
- FSK_SPI_LEVEL : 2FSK
- define: FSK_DEV0、FSK_DEV1和 FSK_DEV_SCALE。 9 &10 p73 (FSK_DEV_SCALE 被定义为具有更高的 FSK_DEVx 可能值)。


第一个限制出现:
如果 FPD = 20MHz、并且我们定义了6GHz 的输出频率、则不能出现-20.1MHz 的偏差(从而使输出频率为5.9799GHz)。 +20.1MHz 偏差的计算方式。
或使用相同的配置、我们将输出频率定义为3GHz、最大偏差为3GHz 左右的-10MHz (对应于 Fvco 6GHz 附近的-20MHz 偏差)。 +10.05MHz 偏差的计算方式。
我们似乎不能进行超过 FPD 的负偏差。 当要求 PLL 产生负偏差时、它将仅输出载波频率。


第二个限制也影响了负面偏差。 PLL 输出错误的频率(高于所请求的频率)、并且频谱信号包含大量有害的谐波、如下图所示。

在这里,正常行为:


以下是我们遵守的限制表(此处 PLL_DEN = 100000且 Fosc = FPD = 100MHz):

载波频率(MHz) 最大偏差(MHz)
100 -0.600
1000 -4.6
2000年 -9.4
3000 -14.4
4000 -18.7
5000 -25.1
6000 -29.0

我们观察了不同 Fosc = FPD (20、25、50,100和200MHz)、PLL_DEN (100k、 1M 和10M)或 FSK_DEV_SCALE (最小值或10)。

最大偏差似乎取决于输出频率。 输出频率越低、负偏差就越低。

这种行为是否在某处被描述?

提前感谢您的回答。


此致、

马洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malo:

    只要 NUM 为0并且频率偏差非常大、就会发生这种情况。 我们可以通过稍微偏移输出频率来变通解决这一限制。

    例如、我们可以使输出频率为5999.999998MHz、而不是正好为6GHz。 现在 NUM 不是0、但  9999999。我们可以通过 FSK_DEV_SCALE=10执行-20MHz 频率偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们尝试偏移载波频率(PLL_N = 999 999、PLL_DEN = 1000000)。

    如果 fosc = FPD = 100MHz、则得到以下结果:

    fc (MHz) DevMin (MHz) DevMax (MHz)
    99.9999 -0.6 0.9
    999.9999 -4.6 9.1
    1999.9999 -9.3 18.2
    2999.9999 -14.3 28.2
    3999.9999 -18.6 36.5
    4999.9999 -24.9 48.7
    5999.9999 -30.6 51.3

    我没有看到相关的改进。

    我们希望70MHz 到6GHz 具有+/GHz 的-5MHz 偏差。

    此致、

    马洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malo,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malo,

    诺埃尔目前正在旅行,并且不在办公室。 请在本周结束之前收到回复。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malo:
    我现在生病了,所以没有机会全面了解这件事。

    如果没记错、我就能够在70 MHz 和6GHz 处实现5MHz 偏差。  

    请在本周结束之前、在工作台上进行确认、根据我的计算、该整个范围的5 MHz 偏差应该不会有问题。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincente,

    我们可能会错误地配置 FSK。 首先、我们要使用 TICS-Pro 的 PLL 面板上的载波频率配置 PLL。 您可以看到下面这个面板的屏幕截图:

    然后、我们使用"用户控制面板"的"FSK"部分配置 FSK 模式。 我们开始更改 FSK_MODE_SEL 参数、然后是"FSK_DEV_SCALE"、"FSK_SPI_LEVEL"、"FSK_SPI_DEV_SEL"、"FSK_DEV0"和"FSK_DEV1"。 配置完所有这些参数后、我们会使用"FSK_EN"启用 FSK_MODE。 在下面的屏幕截图中、可以看到我们是如何在此面板上配置-5MHz 偏差的:

    启用 FSK 模式后、我们将"fsk_spi_dev_sel"更改为+5MHz 至-5MHz 的偏差。 抱歉、您可以看到、我们无法在70MHz 达到5MHz 偏差:

    此致、

    马洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malo:  
    我也无法实现5 MHz 偏差。  
    似乎我只能实现0.65 MHz 偏差。

    让我来联系设计部门、了解更多信息。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malo:  
    我收到了设计人员的回复。  


     您报告的-4.3 MHz 偏差在设计结束时也能看到、 其原因是 Vtune 已饱和并达到其上限(2.2V)。 Vtune 限制在一定范围内。 针对此问题的权变措施是强制 CAP 代码值为76、而不是 FCAL 报告的值75 -这会在 Vtune 的上限处产生一些裕度(将 Vtune 降低至~2V) 、从而在-5 MHz 为1GHz 时允许+/Rfout 偏差。  

    现在、对于低于1GHz 的频率、  不  在给定- 5 MHz 范围的情况下、可以达到+/Vtune 偏差、现在足够宽、无论您如何尝试获取一些杠杆、都将始终达到下限或上限。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    此致、

    马洛