This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:在 EVM 上测量的谐波比数据表大得多

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1304258/lmx2572evm-harmonics-measured-on-evm-much-higher-than-datasheet

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

您好!

我们正在针对我们的应用评估 LMX2572 EVM、以生成可靠的 LO 频率(400M 至6GHz)、并馈送到混频器中。

数据表中的谐波功率规格似乎良好且可以接受(最坏情况下第二谐波为-20dBc、第三谐波为-13dBc)。

不过、当我们测量500m 到3GHz 范围内的 EVM 性能(使用频谱分析仪限制为6GHz)时、我们看到谐波性能非常差。 下表是测量结果。 此外、下面还附有一些图。 您能否告诉我如何在500m 至6GHz 的范围内实现数据表规格?

Settings (设置):如用户指南中所述的默认配置。 连接到 LMX2572 EVM 的100MHz 单端 LVPECL 时钟。 PLL 配置为整数模式。  

有人能帮我理解为什么 EVM 上的谐波性能非常差、特别是对于二次谐波、比 DS 规范差近10dB 吗?

输出 二次谐波(dBc) 三次谐波(dBc)
250 MHz -10 dBc -11dBc
500 MHz -9dBc -16dBc
1 GHz -10dBc -8dBc
1.5 GHz -13dBc -8dBc
根据 DS 的预期最坏情况: -20dBc -13dBc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prash、您好!  
    请注意、DS 值使用极干净、高压摆率 OSCIN 和宽环路 BW。  

    您使用什么作为参考?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    感谢您的回复!

    TI Reference Pro 板用于为 LMX2572 EVM 提供参考 OSCIN。

    基准专业配置为:100MHz、单端 LVPECL (默认配置)

    此致、

    普拉沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prash、您好!

    请注意数据表中的测试条件与您的配置有很大不同。

    您有一个大的输出分频器、输出波形为方波、这就是它具有丰富谐波的原因。