This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用 CDCI6214时钟发生器来创建100 MHz 差分交流耦合 LVDS 时钟。 该器件的配置如随附的原理图所示。
首先、在该配置中、CDCI6214拉低了连接配置 I2C 的 SDA 线路、从而导致总线仲裁。 借助 E2E 论坛的示例,我们能够通过使 REFSEL 和 EEPROMSEL 位悬空(从设计中卸载 R48 )来解决这个问题。 仲裁问题已经解决、我们尝试使用 Linux 的 I2C 实用程序来配置器件。
但现在 总线中未检测到器件的 I2C 地址(0x74)。 除 CDCI6214外、与检测到的 I2C 总线相同的所有其他器件。
请建议设计中的任何错误或更改、还请说明我们是否能够使用此器件获得所需的时钟。
Amal,
- SDA 线是否一直被拉低? 还是偶尔发生?
-您能提供您用于此设备的配置吗?
-是的,此设备可以创建您所需的时钟。 当您遇到此通信错误时、它是否会产生这些错误?
-我们在您的原理图中看不到任何问题,但需要注意的是,该部分不支持总线仲裁。
此致!
CRIS
您好!
此问题是由故障组件导致的 ,并且已解决。
谢谢!